This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 原理图不需要 DPM

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086992/bq24725a-bq24725a-schematic-not-need-dpm

部件号:BQ24725A
“线程”中讨论的其它部件: BQ24725bq24750

大家好,团队

我的客户计划使用 BQ24725A 作为电池充电器,因为电池充电器不需要 DPM 功能, 系统电源将与 VBAT 分开,但直接连接到输入电源。

客户仍然需要测量总输入功率并管理电池充电电流。因此系统电源也通过 RAC,这种设计是否正常?  

团队能否帮助查看随附的客户示意图?  谢谢。  

 e2e.ti.com/.../X103_2D00_UP300_2D00_12_5F00_BQ24725_5F00_20220322_5F00_2.pdf

谢谢和问候

爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我 很快会看一看,然后再回到你的位置。

    谢谢,



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    谢谢,在与客户讨论后。应用电路图如下:  

    客户将获得 PSU 模块提供两个电源电压,12伏 用于系统,16.8伏 用于充电器。客户的理想选择是测量12伏电流并限制(或禁用)充电电流以保持 PSU 总功率。 他们希望与我们确认以下 示意图是否适用于此应用。

    顺便说一句,客户不需要反向电流保护,但他们已尝试从 ACDRV /CMSRC 中删除 MOSFET,充电器无法工作。bq24750或其他地方是否需要修改 MOSFET?

    谢谢和问候

    爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    他们正在进行大量更改。

    对于这些类型的实例,我始终建议测试 EVM。 他们可能不会预料到一些情况,并会遇到制造问题。

    如果他们不想使用 ACFET/RBFET,他们可以尝试将 CMSRC 连接到 ACP 并使 ACDRV 保持浮动。  

    请注意,vsys 不能低于 VBAT,否则 MOSFET 的主体二极管将打开。 这是一个降压充电器。

    谢谢,