This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC4274A:用于 PD 检测和检测时间的 PoE PSE 频率

Guru**** 2529990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088301/ltc4274a-poe-pse-frequency-for-pd-detection-and-detection-time

“线程”中讨论的其它部件:TPS23882B

1)我正在使用用于 POE 的 LTC4274A 开发板,想知道 PSE 用于检测 PD 的频率是否有标准,或者是否因 PSE 与 PSE 不同而有所差异?

2)  LTC4274A 用于 PD 检测的频率是多少?

3)  PSE 检测 PE 的最小和最大检测时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,皮特,

    LTC4274A 是 ADI 部件,而不是 TI,因此我们无法对此设备提供任何分析。   

    如果您正在研究一种新设计并希望 使用 TI 器件,请查看我们的 PSE 产品组合 :www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/sourcing-equipment/overview.html 。  

    与 LTC 类似  的设备是 TPS23882B:www.ti.com/product/TPS23882B。

    此致,   

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢列奥纳德对 ADI 部分表示歉意。  TPS23882B 的相同问题:

    1)是否有一个标准用于所有 PSE 用于检测 PD 的频率,或者它是否与 PSE 不同?

    2) TPS23882B  用于 PD 检测的频率是多少?

    3)  PSE 检测 PE 的最小和最大检测时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特

    仅标准规范 PSE 的返用时间。 TPS23882B 仅支持备选 A 的后备时间。  

    有关检测时间,请同时检查数据表。  

    谢谢,  

    便士