请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65381-Q1 大家好,团队
我们最近遇到了 TPS65381问题。 我们发现 SDN6不断下降,最终导致 Endrv 输出无法打开。 我们已经对该问题进行了几周的故障排除,并发现,唯一保证我们不掉电的解决方法是从 Vdd5中取出回路稳定电容器。
我只是想知道 我们是否在 TPS65381中遇到过这些问题,以及为什么电容器拆除会帮助规避此问题。
此致,
RJ