This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:启动时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088093/tps745-q1-start-up-time

部件号:TPS745-Q1
“线程:TPS745”中讨论的其它部件

大家好,团队

 数据表中的 TPS745通电启动时间为500us,但客户实际测量的波形启动时间接近2ms。

请帮助确认问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿米莉亚,

    这里有几件事。 首先,上升时间定义为从 EN 从低到高过渡到 95% VOUT (标称)。 它们标记了一个更随意的点,看起来输出是针对目标的。 其次,数据表规范不使用向前馈电帽(其原理图中为 C421),而向前馈电帽将降低启动速度。 因此,如果他们要删除 CFF (仅用于测试目的)并测量 EN 边缘与 VOUT = 2.8 * 0.95 = 2.65V 之间的时间,他们将测量数据表规范内的值。

    此致,

    尼克