This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088255/ucc28070-ucc28070

部件号:UCC28070

1.对于任何故障情况,将根据数据表禁用 GDA/GDB。

禁用 GDA/GDB 后,Q1和 Q2将关闭,电流将通过 L1,L2和 DB 进入 O/P。

因此,禁用 GDA 和 GDB 将停止电压增压。 但它不能保护由于线路电压和线路电流而导致的任何故障情况。

例如,由于 O/P 短路,它无法保护超过 I/O 电压或过电流

我是对的吗?

2.使用 UCC28070时最大可能输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran,

    1.正确,故障会监控输出。  但是,请注意,由于电感器电流是输入电流的1/2,因此您将获得一定水平的输入电流保护。

    最大输出功率由外部组件(尤其是磁性和电源设备)决定。  此外, 许多客户在2-3 kW 范围内的设计中使用单一 UCC28070,但基于 其  应用合理或可接受的尺寸,成本和功率权衡,更高的功率可能仍然可行。  只有您可以为您的应用程序做出这一决定。  此外,请记住,UCC28070控制器可以并行以获得更高的功率,这通常会使外部组件尺寸/规格减半,而最终会使 PFC 组件增加一倍。