请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28070 1.对于任何故障情况,将根据数据表禁用 GDA/GDB。
禁用 GDA/GDB 后,Q1和 Q2将关闭,电流将通过 L1,L2和 DB 进入 O/P。
因此,禁用 GDA 和 GDB 将停止电压增压。 但它不能保护由于线路电压和线路电流而导致的任何故障情况。
例如,由于 O/P 短路,它无法保护超过 I/O 电压或过电流
我是对的吗?
2.使用 UCC28070时最大可能输出功率是多少?