This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:VIN<VOUT 状态

Guru**** 2631485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087776/tps1653-vin-vout-condition

部件号:TPS1653

您好,

 

我的客户问我 TPS16530中的 VOUT>VIN 状况会发生什么情况。

由于 TPS16530没有反向电流块功能,因此会发生反向电流。

如果反向电流过大,则会损坏设备。

 

这种情况是否还有其他问题?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Oba,

    如果 TPS16530处于禁用状态,Vout >Vin 期间的反向电流将损坏内部 FET 的主体二极管。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    感谢你的回复。
    如果处于启用状态,此条件是否可以接受?

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为 MOSFET 通道支持双向电流。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    谢谢。 我更详细地检查了客户的问题。
    efuse 输出被连接到电机驱动程序的虚拟机。
    然后,由于电机再生电压,VM 电压可能会上升到非用电压输入电压的上方。

    在这种情况下会发生什么?
    即使当前方向反转,电流限制也会尝试关闭开关吗?
    即使它关闭了开关,它也无法防止电流过低。 如果电流过大,我认为没有人能阻止它。  
    我想知道这种情况下可能发生的详细情况。

    此外,当反向电流发生在启用状态时,PGOOD 是否仍然偏高?

     
    此致,
    佐志奥巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    我们的设备不提供反向电流限制。

    如果开关关闭,较大的混响电流可能会损坏内部 FET 的主体二极管。

    “是”PGOOD 在启用状态下仍然很高  

    此致,

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    感谢你的回复。
    当设备启用(开关打开)且存在反向电流时,允许多少反向电流不会损坏设备?

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    内部 MOSFET 的主体二极管预计不会长期支持高电流。 它应该能够处理~4.5A 的短持续时间(<10 us)和小电流(<100mA)的长持续时间。

    此致,

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    谢谢。 我了解 MOSFET 关闭时的情况。


    问题1.

    当 MOSFET 打开且存在反向电流时,允许多少反向电流?


    问题2.

    让我再确认一件事,请看下面你之前的评论。

     >我们的设备不提供反向电流限制。

     这是否仅仅意味着即使在启用状态下有较大的反向电流,MOSFET 也不会关闭(PG=高)?


    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    a1) 4.5A

    a2)是

    此致,

    Rakesh