This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:静态电流-典型值

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085558/tps272c45-quiescent-current---typical-values

部件号:TPS272C45

大家好,团队

请提供典型静态电流数据(可能基于特征参数?)吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,

    我从 ATE 表征数据中提取了一些数据。 这只是为了参考。

    下表:

    1.63mA

    1.67mA

    1.84mA

    2.48mA

    2.28mA

    同样,这些数据仅供参考。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    谢谢你。  2个以下案例的典型静态电流数据如何?  

    1. 一个通道关闭,第二个打开并启用诊断
    2. 通道关闭和诊断均已禁用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,

    数据表中是否将这两个数据指定为规格(最多或其他)? 如果数据表中未指定,则我们没有更多数据。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    否,数据表中未将其指定为规范。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,

    很抱歉,我们没有这些数据的其他数据。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    关于  ATE 表征数据,请仔细检查最后一个“2.28mA,即 IQ_VS_DIA_SS”,该值低于最后一个“2.48mA IQ_VS_SS”。

    这是因为我希望诊断启用会增加 IQ (在双电源情况下可以看到),包括典型值和最大值。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,

    我同意您的观点,即启用 diag 时它应该更具最新版本。 但是,我进行了双重检查,数据似乎是以这种方式呈现的。 它可能是测试中零件变化的一部分。请仍依赖数据表数据,因为这些数据表数据在模拟中经过设计验证。

    此致,

    爱知