This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输出超过3.3V (异常)

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086587/tlv62585-output-over-3-3v-abnormal

部件号:TLV62585

TI 专家您好,

祝你度过美好的一天! 最近,我使用的是 TLV62585电路,如下所示:

我无法理解为什么输出波形如此奇怪。 输出已更改为2.2V,原因是我的 RfbT 和 RfbB 遵循(432k 和93.1K)的规范更改为  

(20万和10万)。  

此外,我测量的 SW 波形也很奇怪。 所以,如果我有一些误解,请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sway,你好!

    为了更好地理解这个问题,请澄清以下问题:

    1)我找不到您设计中使用的电感器的数据表。 您能否共享设计中使用的电感器的数据表/确切部件号?

    2)以下陈述是什么意思?  

    [引用 userid="467562" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1086587/tlv62585- output-ov-3-3V-normal"]

    输出已更改为2.2V,原因是我的 RfbT 和 RfbB 遵循(432k 和93.1K)的规范更改为  

    (20万和10万)。  

    [/引用]

    您是否意味着输出电压仍为2.2伏?  

    3)您还可以共享 Vin 的波形吗?  

    4) 您如何探测开关节点电压?  GND 连接是否在 SW 节点引脚附近?  

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我找不到您设计中使用的电感器的数据表。 您能否共享设计中使用的电感器的数据表/确切部件号?

    答复: HC0320-L.pdf @ 1uH, https://www.atec-group.com/storage/system/product/atwspec/Inductive/Shielded_SMD_Power_Inductor/HC/HC0320-L.pdf 

    2)以下陈述是什么意思?  

    输出已更改为2.2V,原因是我的 RfbT 和 RfbB 遵循(432k 和93.1K)的规范更改为  

    (20万和10万)。  

    您是否意味着输出电压仍为2.2伏?  

    答:我的意思是即使我更换了电阻对,波纹电压仍然很差,就像我所发布的波形那样。

    3)您还可以共享 Vin 的波形吗?  

    待定

    4) 您如何探测开关节点电压?  GND 连接是否在 SW 节点引脚附近?  

    答:我用 ok 电线测量它。  它与 Vin 和 Vout 接地相同。例如:C5A 或 C1A。 当我测量其他版本时,SW 波形是正常的。 您可以参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sway,你好!

    感谢你的回复。  

    对我来说,原理图很好。 我没有发现电路中使用的参数有任何问题。

    请您用较低的时间刻度(例如:2usec 或类似)而不是10msec 再次共享输出和开关节点的波形吗?   

    此外,当您说您正在使用“其他版本”获得正常的 SW 波形时。 “其他版本”在这里意味着什么? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sway,你好!

    很抱歉,我忘了在我前面的评论中补充这一点。

    最好同时为两个波形(输出和开关)设置最大,最小,频率值。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha,

    我发现 C5A 可能是错误的。 它应该是4.7uF,但在采样时放置了0.1uF。  

    然后我需要一些负载来避免突发模式,这样我就可以平稳地看到波形。

    但是,您是否有任何关于输出电流上限的建议,是否可能降低? 例如:L=1uh,输出电容仅为2.2uF (C5A),有什么优点和缺点?

    无论如何,感谢斯内哈的善意支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sway,

    非常感谢您的更新。  

    我们建议不要使用比数据表规格更低的电容器值,因为它会影响转换器的瞬态性能。 该设备的设计目的是仅使用数据表建议获得最佳性能。 遗憾的是,我们无法保证设备行为超出数据表规格。  

    以下应用说明解释了输入和输出电容器选择程序:

    https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf?ts=1648024792643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    因此,我建议使用数据表参数。 另请参阅第10页数据表中显示的 LC 矩阵。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha,

    您是否知道如何判断 IC 是在 PSM 模式还是 PWM 模式下? 阈值是多少? 图14和图15所示为0.1A 或3A

    是否可以使用外部电路进行调整?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sway,你好!

    当负载电流低于某个阈值时,设备将进入 PSM。  在 PSM 模式下,切换频率随着负载电流的降低而开始降低,以保持高效率。

    因此,从数据表(图11)的切换频率与负载电流特性中,我估计过渡点大约为600 mA。  正如您所看到的,切换频率开始从其典型值下降,如下图所示为红色:

    除了切换频率和负载电流外,这种转换还取决于输出电压,输入电压和电感器值。 您可以在以下应用手册  中找到有关此模式转换的更多信息:https://www.ti.com/lit/pdf/snva857 

    谢谢!

    此致

    斯内哈

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha,

    以下是另外两个需要您帮助的问题:

    1. C4A 的值是否为100p 太大,您是否有任何计算参考?

    2. 建议不要使用小于100k 的 R3A,还是 R2a 不大于400k?

    CH1:开关节点电压

    CH3:VO (交流耦合)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sway,你好!

    反馈电阻器和 CFF 定义了输出电压设置和系统的瞬态响应。 选择取决于用户和应用程序。  

    但是,数据表建议使用一个反馈电阻器(底部),R2的电阻低于100kohm。 根据该值和所需的输出电压设置,您可以计算反馈电阻器(顶部) R1的值。

    反馈电阻器和馈电正向电容器的计算有两个应用说明。 我建议您查看以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1648206729094&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    和  

    CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/196/Design-considerations-for-a-resistive-feedback-divider-in-a-DCDC-converter.pdf

    谢谢!

    此致

    斯内哈