This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:TPS65132S 技术查询

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086990/tps65132s-tps65132s-technical-query

部件号:TPS65132S
 大家好,团队
我们计划在  其中一种设计中使用 TPS65132SYFFR (x2) LED 驱动器 IC 进行左右显示。
请告诉我们 IC 的从属地址是相同的,还是每个 IC 的从属地址不同(此处使用 I2C 接口)
 
此致,

迪维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    所有 TPS65132SYFFER 器件的 I2C 地址均已固定,且为0x3E。 因此,两台设备的地址都相同。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,聊斋

    感谢您的回复。

    另请澄清以下问题:  

    • 我们需要+6V 和-6V 的功率输出用于显示应用。

    • 请告诉我们 TPS65132S 默认输出是否为+5.4 V 和-5.4 V ,直到通过 I2C 进行预编程  

    • 此外,我们还必须遵循在+6V 和-6V 之间的特定功率顺序,以满足我们的显示功率-接通 要求。

    • 是否可以根据我们的要求获得预先编程的 IC。   


      此致,
      迪维亚   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续之前的查询.

    • 它是一次性可编程的,还是 我们需要在每次开机循环中对其进行编程。

    此致,

    迪维亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    - TPS65132S 的默认输出电压为+/-5.4V

    —无法获得输出电压为+/-6V 的 TPS65132S 的预编程器件

    -您只能对其进行一次编程,并将新编程的设置刻录到 EEPROM 中。 在随后的加电时,设备将以新编程的输出电压设置启动。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,聊斋

    好的,注意,谢谢。

    以下是需要您支持的更多问题:  

    • 我们正在进行一次内核图像闪烁在此我们将电压设置为6V,请确认这一次编程是否会在“N”无电源循环时保留配置的输出。
    •  内核启动前的 IC 输出电压是多少?
    • 电压最初是否为5.4伏,且设备启动后是否完全将输出配置为6V ?
    • 此外,我们的应用程序还需要遵循电源开/关顺序,应该有延迟                                            P6V 和 N6V 之间的1ms 可以实现这一点吗?
    • 请确认我们是否可以使用 “ti,enable-time =<1000>;”参数来实现所需的排序。

      此致,

      迪维亚  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    • 我们正在进行一次内核图像闪烁在此我们将电压设置为6V,请确认这一次编程是否会在“N”无电源循环时保留配置的输出。
    • LK: 只要您将新编程的电压设置刻录到 EEPROM 中一次,新的电压设置就会在随后的所有电源循环中保留。
    •  内核启动前的 IC 输出电压是多少?
    • LK: 一旦新的6V 电压设置被刻录到 EEPROM 中,IC 输出电压将在夜间启动之前,期间和之后为6V。
    • 电压最初是否为5.4伏,且设备启动后是否完全将输出配置为6V ?
    • LK:当6V 电压设置被刻录到 EEPROM 中后,在所有后续的电源循环中,即使在夜间启动过程之前,输出电压也始终会达到6V。
    • 此外,我们的应用程序还需要遵循电源开/关顺序,应该有延迟                                            P6V 和 N6V 之间的1ms 可以实现这一点吗?
    • LK:是的,您可以通过将 DLYP1位编程为00B,DLYN1位编程为01B 和按顺序位编程为01B 来实现1毫秒的延迟。有关详细说明,请参阅数据表中对寄存器0x02和0x03的描述。  
    • 请确认我们是否可以使用 “ti,enable-time =<1000>;”参数来实现所需的排序。
    • LK:我不确定“tienable-time=<1000>”的含义,但可以按照我在上面所述的方式实施加电顺序。  

    我希望这能澄清你的所有问题。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,聊斋

    感谢您迅速做出宝贵的回应。

    此致,

    迪维亚