This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7400-Q1:过压保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087955/lm74700-q1-over-voltage-protection

部件号:LM74700-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM5060LM74502

大家好,团队

一个小问题是 LM74700是否支持过压保护? 如果不是,如果电源电压浪涌至65V 以上,是否会损坏?

您能否推荐支持过电压保护并在12V 蓄电池系统上运行的产品? LM5060是否是一个好建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM74700无法驱动回后 FET 以在 OV 事件中提供负载断开。 请看一下 LM74502,它可以驱动返回 FET,并在发生 OV 时关闭它们,通过两个背对背主体二极管从源上断开负载。

    谢谢

    迪亚尼苏