This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:YCK 与 YCJ 封装差

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087444/tps7a20-yck-vs-ycj-package-difference

部件号:TPS7A20

大家好,团队

客户对 TPS7A20封装有一个问题。 对于 WCSP 封装,有两种类型的 YCK,即 YCJ,您能否帮助分享有何区别?  

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,

    YCJ 最大封装高度为0.35mm,而 YCK 最大封装高度为0.33mm。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    请明确这一点,感谢您的支持。

    此致,

    意志