This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:用于 T.E.N.S 应用的升压转换器输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088051/tps61391-boost-converter-output-for-t-e-n-s-application

部件号:TPS61391
线程中讨论的其它部件:TPS61390

大家好,

我们目前正在设计一款便携式 Tens 设备,我们希望将电池电压3.3V 提高到大约60V。 对于这一系列应用,以及使用内部交换机,我发现自己有两种 TI 选择 TPS61390和 TPS61391。

由于我不打算使用此电路驱动任何 APD,TPS62391似乎更简单(以及当前可用的电路)。

我对后视镜针脚(MON1,MON2和 MNIN)和 AVCC 短路。 仅用于模拟目的,我使用了 TPS61390 SPICE 模型。 请查看随附的草案 file.e2e.ti.com/.../TENS_5F00_TPS61390_5F00_Draft.pdf

我想使用两个电阻并联和一个 MOSFET,具体取决于使用的功能。 输出电压将用于为两个 H 形电桥电路供电,以便每个电路输出最大60V-40mA 脉冲。

Q1:用于 TPS61390的电路是否会模拟 TPS61391 IC 的行为?  

Q2:电流限制将根据用户的配置进行设置,如果两个通道均已激活且脉冲同步,则电流限制将从40mA 更改为80mA (这将是 绝对最大值), 如果两个通道都打开且脉冲不同步,或者只有当通道处于打开状态时,电流限制才会保持在40mA。 如果您发现这方面的问题,请告诉我。

Q3:我正在用 2.51k 的 Rshort 值改变输出电流值,该值的短电流限制约为40mA。 我注意到 输出电压从大约30mA 开始下降。 请参见下图:  

这些数字是使用未连接 HBridge 电路的同一电路获得的。 我错过了什么?

问题4:对于上述相同行为,将使用电位计来改变20至60V 的电压。 我假设这没有问题,但我应该知道吗?

问题5:您是否可以推荐任何 H 形电桥 IC 用于此应用?

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yad,

    很抱歉,我不熟悉您的设计电路中的其它部件,但我可以回答您关于 TPS61391的问题。 如果 TPS61391用于纯升压,则首先对 sch 而言, CAP,APD 和 ISHORT 引脚是浮动的。 TPS61391的两个 NC 引脚也是浮动的。 请在 Vin 引脚附近添加一个4.7uF 输入电容器。 TPS61391无法通过 ISHORT 引脚调整输出电流,ISHORT 引脚用于限制 APD 电流。 TPS61391输入峰值电流限制为固定1A (典型值)。

    1.是的,您可以首先通过 TPS61390模型进行模拟,其性能与样例/保持功能不同。

    2.就像我以前说过的那样 ,TPS61391无法通过 ISHORT 引脚调整输出电流。 转换器的负载电流取决于负载。

    TPS6391输入峰值电流 限制为800mA (最小),从3.3到60V 的传输电流为30mA,输入平均电流约为60*0.03/3.3/0.75=727mA。 考虑到电感器电流波纹,它可能触发800mA 峰值电流限制,因此输出电压将下降。 请尝试降低输出电压或增加电感器值。

    4.与 第3季度类似。 如果负载电流为40-80mA,我担心它会触发800mA 峰值电流限制 ;这种输出电压。  

    很抱歉,我不熟悉 H 形电桥集成电路,您可以创建新的威胁,相关团队将帮助您选择。 谢谢。

    此致,