This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:关于 TPS62933设计的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087183/tps62933-question-on-tps62933-design

部件号:TPS62933

你(们)好

 如果您能回答我  关于 TPS62933的问题,我将不胜感激。

输入= 10 - 26V

输出电压= 5.4V 输出电压= 3A FSW = 500kHz 输出电压纹波=<1%

 下面是我的布局和原理图,

1.您能看一下我的原理图和布局吗?请告诉我是否需要更改某些内容

2.我正在尝试为此添加 EMI 滤波器

    A. 我需要使用的基础工作台1uH 2.7A 是适当的,因为我最多拉动3A 此外,如何计算线路阻抗(是电极板的阻抗)  

3.您是否有 EVM 板的 Gerber 文件。  

4.你有 Excel 计算器了。  

5.由于  该部件的购买限制较小,因此该部件与 XTPS62933DRLR 之间有何不同

如果您有任何疑问,请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 埃米尔

    请参阅以下我的评论:

    示意图看起来不错。 这里只有一件小事,我无法读取输入和输出电容器的电压容差,请确保您使用合适的电容。

    对于布局而言,设备的针脚似乎共用相同的铜缆对我来说有点奇怪。 请检查一下吗? 其他看起来不错。

    2.是否要添加共模电感器?

    3.我会检查这一点。

    很抱歉我们没有计算器。

    5. XTPS62933不是最终版本,可能有小缺陷,但我们已对芯片进行了基本验证,可以销售。 但客户应该知道这里可能存在风险。 由于供应有限,客户有时急于使用设备,因此他们希望冒风险购买非最终版本。

    希望这能有所帮助。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回放,下面是您的意见的答案。

    1.所有盖子的额定电压为50V

    2.我认为照片拍摄不正确

    3.是的,可能是电容器的共模扼流圈, 也可能是 PI 滤波器。 我在维基斯的问题与2.7A 电感器的电路不同(

    DFE201612E-1R0M=P2)他们如何计算这一点。

    如果您需要其他信息,请告诉我。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 埃米尔

    布局看起来不错。 请参阅附件中的 Gerber 文件。

    e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

    对于 EMI 滤波器,您使用的是哪种型号,请共享该型号的链接? 恐怕这是来自不同的团队。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    感谢您提供了细菌文件。

    我从以下链接获得了回路,如果你能让我知道我应该向谁提出这个问题,我将不胜感激。  

    Power Designer (TI.com)

    下图 是低图  

    如上图所示,该主板可以通过 LM34396或 TPS62933供电。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃米尔

    我以前没有注意到这一点,感谢您的指点。 我会检查这一点并向您提供反馈。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃米尔

    一个应用说明可能在此处有所帮助。https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    巴西

    红宝石