你(们)好
如果您能回答我 关于 TPS62933的问题,我将不胜感激。
输入= 10 - 26V
输出电压= 5.4V 输出电压= 3A FSW = 500kHz 输出电压纹波=<1%
下面是我的布局和原理图,


1.您能看一下我的原理图和布局吗?请告诉我是否需要更改某些内容
2.我正在尝试为此添加 EMI 滤波器
A. 我需要使用的基础工作台1uH 2.7A 是适当的,因为我最多拉动3A 此外,如何计算线路阻抗(是电极板的阻抗)
3.您是否有 EVM 板的 Gerber 文件。
4.你有 Excel 计算器了。
5.由于 该部件的购买限制较小,因此该部件与 XTPS62933DRLR 之间有何不同
如果您有任何疑问,请告诉我。
谢谢