This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087256/tps53353-tps53353

部件号:TPS53353

尊敬的先生:

引脚4 (VBST) 和引脚6~11 (LL)之间连接了电容器,我应该选择哪个 MLCC 尺寸,0402,0603或0805?

此致,

网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Genie,

    我们的美国团队将在明天检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Miranda~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genie,

    我们的 EVM 上使用的引导电容器为0.1 μF,50 V,X7R,20%,0603。
    但是,只要在 电容器上施加5V 电压后保持0.1 μF 电容( 检查 MLCC 的直流偏压特性),任何尺寸都可以工作。
    通常,客户会选择较小尺寸(0402或0603,>16V),以降低 PCB 布局的成本和方便性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    如果我使用0402尺寸的 MLCC,如何确保其波纹电流在操作时处于电容器隔化范围内?

    此致,

    网件精灵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genie,

    引导电容器中的波纹电流应该最小,并且不会违反陶瓷电容器的波纹电流规格,这不是陶瓷电容器的标准规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    已理解。 有时,我们会添加一个与此引导电容器串联的电阻器,同样的问题是,如何确定我可以使用的芯片电阻器的大小?

    贝斯尔·赖格德,

    网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genie,

    额定功率为1/16 W 的0402或0603尺寸电阻器可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Tomoya~