This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:BQ25175 4.2V 版本

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, BQ25170, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087751/bq25175-bq25175-4-2v-version

部件号:BQ25175
“线程”中讨论的其它部件: BQ25170BQ25180

尊敬的先生/女士

今天我与客户讨论了充电 IC 解决方案。 我 客户的产品 就是手表。 电池为150mAh。
BQ25175是一种好的解决方案,但输出电压为4.35V。 我们是否有输出为4.2V 的 BQ25175版本?

此致,

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    BQ25170怎么样? 此设备有一个外部 VSET 引脚,因此您可以根据需要设置电池调节电压。  

    您是否需要 WCSP 软件包?

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好,

    我们向客户 RD 咨询。 他们接受 WSCP (BGA)软件包。

    此致,

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,神。

    然后我会推荐 BQ25180。 我们提供了样片和 EVM。 它是基于 I2C 的设备,因此您可以调整电池充电参数。  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好,

    BQ25180是一款功能强大的 IC。  让我与客户 RD 确认。  

    此致,

    黄上