This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:Cout ESR 约束

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087756/tps566231-cout-esr-constrains

部件号:TPS566231

您好,

我对 TPS566231允许的 ESR 值有疑问,在 TI 网络平台上,它提到允许的最大 ESR 值为0.75 UE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,卡尔斯里克,

    我们没有指定 ESR 最大限制。  如果使用 MLCC 输出电容(低 ESR),则 ESR 不会成为问题。  如果您必须使用电解液盖(大 ESR)作为 Cout,您可以将 原理图发送给我们以供进一步审查。 如您所知, 较大的 ESR 将导致波德图解中的 ESR 0 (1/(2p*Co*ESR)更低),环路带宽将增加。 使用大 ESR Cout 时需要检查回路稳定性。