This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:OCP 和 PG 功能

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087426/tps22953-ocp-and-pg-feature

部件号:TPS22953
“线程: TPS22950”中讨论的其它部件

大家好,团队

我有三个关于 TPS22953的问题:

1. TPS22953是否具有过电流保护功能,如果有,限制电流值是多少(5A 最大连续开关电流)

2.电源正常针脚与 VEN 和 VSN 相关,似乎它仅监控输入和输出电压水平。 此针脚能否指示过电流状态?

3.在数据表中,WSON 封装类型有两种封装绘图类型,这两种类型对客户都是可以的,或者建议选择哪一种。

感谢您的技术重播,并提前感谢您的参与

巴西

史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven,

    否,TPS22953没有 OCP,PG 功能不包括电流感应或过电流故障指示。 我们有几个具有 OCP 的设备,但具有 OCP 的额定电流最高的设备是 TPS22950,电流为2A。

    我们不一定会推荐一个套件。 DQC 封装略小。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和建议。

    TPS22953具有5A 最大连续开关电流功能,如果电流超过最大电流值,会发生什么情况?

    如何了解最大脉冲开关电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven,

    如果超出 ABS 值,可能会损坏设备。 最大脉冲开关电流可被视为短时间内的最大浪涌电流。 建议不要在超过所列最大连续开关电流的情况下工作。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此表示赞赏,并感谢您的技术支持。