请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS22953 “线程: TPS22950”中讨论的其它部件
大家好,团队
我有三个关于 TPS22953的问题:
1. TPS22953是否具有过电流保护功能,如果有,限制电流值是多少(5A 最大连续开关电流)
2.电源正常针脚与 VEN 和 VSN 相关,似乎它仅监控输入和输出电压水平。 此针脚能否指示过电流状态?
3.在数据表中,WSON 封装类型有两种封装绘图类型,这两种类型对客户都是可以的,或者建议选择哪一种。
感谢您的技术重播,并提前感谢您的参与
巴西
史蒂文