This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:意外输出关闭

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085788/lp55231-unintentional-output-off

部件号:LP55231

您好,

除某些 LP55231装置外,其他装置都显示了在执行以下步骤后无意中关闭 D1到 D6输出的行为。 我×它与增压泵功能有关,因为这种行为不会出现在强制旁路模式(1 ̊ F)中。

您认为导致这种行为的原因是什么?

程序

  1. 在 MiSC 寄存器的 cp_mode (位[4:3])中选择“自动模式选择”(11b)。
  2. 将0xFA 到0xFF 范围内的值设置为 D4 PWM 寄存器。
  3. 大约100毫秒后,将值设置为0xf8或更低到 D4 PWM 寄存器,然后,D1到 D6的输出将关闭。

输出负载

没有 LED 指示灯连接到输出。

  • D1到 D5
  • D6.
  • D7至 D9 - NC

此致,
横田信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山先生,你好,  

    我有两个问题:  

      1.一个印刷电路板上是否有多个共用电源的 LP55231?

      2.您是否会澄清这种 D1到 D6负载条件(无驱动 LED)的用途?  

    如果它在1x 旁路模式下工作,我将尝试按照您提供的步骤在 LP55231 EVM 板上再次出现同样的问题,并检查充电泵输出的波形。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San,

    [引用 userid="492768" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085788/lp55231-inspected-output-off/4020852#4020852"]一个 PCB 上是否有多个 LP55231共享一个通用电源?

    否,此 PCB 上没有与此 PCB 共用相同电源电压的 LP55231。

    [引用 userid="492768" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085788/lp55231-in本意-output-off/4020852#4020852"],您是否可以阐明 D1到 D6 (无驱动 LED)负载条件的用途?

    外部 MOSFET 置于 D1到 D5位置以驱动 LED 阵列。 LP55231不直接驱动 LED 阵列。

    逻辑缓冲器位于 D6,缓冲器驱动 LCD 背光的 PWM 信号。 仅使用 D6输出的 PWM 信号。

    您是否曾看到过这种行为? 我期待您的反馈。

    此致,
    横田信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山先生,你好,  

    由于外部 MOSFET 驱动 LED 阵列的特定负载条件,我从未见过 LP55231出现这种情况。  

    [引用 userid="35977" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085788/lp55231-inedan-output-off"]在大约100毫秒后,将值设置为0xf8或更低的值到 D4 D1寄存器,然后,PWM 到 D6的输出被关闭。
    • 步骤3后,D1~D6输出是否自动恢复,或者需要重置寄存器值?
    [引用 userid="35977" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085788/lp55231-unided-output-off"]除某些 LP55231装置外,其它所有装置都显示在执行以下步骤后无意中关闭 D1到 D6输出的行为
    • 因此,其他印刷电路板上的一些 LP55231可以正常工作,具有 CP 1.5x 功能。 当发生意外关闭情况时,您是否会检查输出波形并监视寄存器读取数据? 如果这是单独的 LP55231问题,我认为 ABBA 交换测试也很重要。  

    此致,  

    亚伦