This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34926:电感器计算

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34926, LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087974/lm34926-inductor-calculation

部件号:LM34926
线程中讨论的其他部件: LM34927

您好,  

由于 LM34927的供应受限,客户正在估算带 Flybuck 的 LM34926是否适合输入/输出条件。您能否帮助查看以下设计!

CH1:主电流

CH2:主电压

CH3:次级电压(+5V5)

CH4:次级电压(+5V6)

问题:

1.在数据表中,它表示 IOUT (最大)是以峰值还是平均值表示的 IOUT (最大)? 正如您在波形上看到的那样,峰值电流为305mA,它用于 IOUT (MAX)?

问题1后面是 IOUT (最大)的电感器计算305mA。计算后,电感器值约为77.5uH。  

请帮助评论。非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    检查设计的最佳方法是使用 SPICE 模型进行模拟  

    在 TI 网站上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    1.根据您发送的波形,您应该能够使用 LM34926替代此应用。 您要查找的单词不是 IOUT (最大值),而是当前限制。 电流限制是指设备在关闭高压侧 FET 之前可以处理的输出电流。 基于这些波形,切换至  LM34926 设备是安全的,因为该设备的电流限制值为390mA,高于您指定的305mA。

    2.您使用的方程式看起来是实心的。 77.5uH 应基于这些标准工作。

    谢谢,

    安德鲁