This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:关于1S2P 锂离子电池

Guru**** 2639445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087963/bq24085-about-1s2p-li-ion-battery

部件号:BQ24085

您好专家,

这是非常简单的查询。

如果我们使用1S2P 锂离子电池(3.7V/800mAh x 2ea)充电器,是否没有问题?

如果有问题,您能否向我解释更多详细信息?

此致,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    通常,使用1S2P 配置时应该可以正常工作。 我能看到的唯一问题是,如果两个包装中的每一个都有单独的保护膜。 当一个触发器而不是另一个触发器时,我可能会看到两个独立保护器出现问题,现在为两个组件指定的所有 CHG 电流都被发送给唯一一个仍连接的保护装置。

    只要您只使用一个保护器来实施此解决方案,就不应遇到任何问题。

    此致,

    杰克逊