This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:电压偏移继续1

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087711/bq27z561-r1-voltage-offset-continue-1

部件号:BQ27Z561-R1

Wyatt,

如下所示:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087267/bq27z561-r1-voltage-offset-continue/4026154#4026154

您提到的视频非常有用。 对于蓄电池电压测量,外部电路几乎没有任何电。 让我假设561个内部电路导致了大多数错误。

下面的附加 ADC 参数来自561个数据表,根据我的理解,该数据表由电压和温度测量共享。

全刻度可调,因此我认为测量4.4V 电压时为5V。

LSB = 5V/2^16,对吗?

增益错误是主要错误。 我只接受计数增益错误。

492*LSB = 38mV

这是否意味着我们可以在没有客户校准的情况下测量38mV 最大误差?

这个38mV 最大误差是在出厂 校准后出现的,我们的 ATE 测试将其设为限制?

这些问题来自客户。 我需要您的确认后再提供反馈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    让我与团队核实一下,我将在今天或明天发布更新。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Wyatt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    与小组交谈后,数据表上未指定为后校准的值会产生误导,正确校准的仪表的最大误差在1mV 以内。 因此,不可能给出“最大误差”,因为它取决于您的校准。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒