This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:用于极低电流消耗的 TPS65086401RSKT Buck2查询

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088169/tps650864-tps65086401rskt-buck2-query-for-very-low-current-consumption

部件号:TPS650864
“线程:TPS65086”中讨论的其它部件

您好,

我们在设计中使用 TPS65086401RSKT 设备来为 Xilinx MPSoC 供电。  

根据数据表,根据使用的 MOSFET 类型,降压2(0.85V)最多可支持7至15A。
我们对0.85V (来自降压2的输出)的要求仅为最大150mA。 为此目的使用 Buck 2是否可以,或者由于电流消耗非常低,是否会有任何问题? Buck2是否有最低负载要求?

此致
桑托什·克尔 辛格
C-dot 德里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    感谢您的帮助! TPS65086401预编程了在  自动 模式下配置的 Buck2 (请参阅数据表中的 Buck2_mode 寄存器位)。 这将允许电脑控制器在 PFM 模式下以轻负载电流运行。  

    我强烈建议大家查看数据表中的第9.2.1节“设计要求”,其中介绍了如何根据特定设计要求(如最大预期负载电流)选择外部组件(电感器,电容器,FET 和 Ilim 电阻器)。  

     数据表中的 TPS65086401 OTP 摘要:  

    为供参考,数据表 显示了其中一个降压控制器(Buck1)的效率图解。

    谢谢,

    Brenda