This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:集成引导二极管(LM5108DRCR/UCC27282DRCR)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088187/ucc27282-integrated-bootstrap-diode-lm5108drcr-ucc27282drcr

部件号:UCC27282
“线程: LM5108”中讨论的其它部件

你(们)好

我正在考虑在  三相电机驱动逆变器中使用 LM5108DRCR 或 UCC27282DRCR。 不幸的是,我对外部引导二极管比较熟悉,集成功能是新的。  我已经联系过 TI,然后被转发到 E2E 论坛。 因此,我希望你能帮助我解决我的问题。

引导电阻器:
通常,引导电阻器用于限制引导容量中的峰值电流。 上述驱动器是否也需要此类电阻器? 或者该电阻器是否已集成在芯片中? 数据表中有一句话让我感到困惑:

'该 Ω 器具有一个额定电压为0.9 V 的启动二极管正向电压降和2 μ A 的动态电阻,用于可靠地向启动带电容器充电。 需要考虑的动态特性是二极管恢复时间和存储的电荷。”

如果需要此类电阻器,建议将其放置在何处? 在典型应用中,VDD 引脚处有一个电阻器。该电阻器的用途是什么? 应该选择多大?

 连接了 UCC27282DRCR 和1uF 电容器的 PSpice 模拟。 启动电流非常高。

此致,
曼努埃尔·哈格

e2e.ti.com/.../Simulation_5F00_UCC27282_5F00_peak_5F00_current_5F00_1uF_5F00_no_5F00_resistor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔,你好

    感谢您与我们联系。 LM5108和 UCC27282驱动器数据表中提到的动态电阻是二极管本身的特征,而不是引导电路路径中的附加电阻器。 这种动态阻抗将自然限制峰值正向电流,对于大多数应用,如果系统中存在重复峰值正向电流脉冲,则足以防止损坏。

    在切换频率非常高的应用中(例如 1MHz)和低侧最小脉冲宽度非常小,二极管峰值正向电流和峰值反向电流可能非常高,特别是 在使用大值引导电容器时。 在这些应用中,最好使用外部肖特基二极管作为引导二极管。 如果可能,我们建议在板上为该二极管添加一个占位符。  

    关于与 VDD 引脚串联的电阻器以及 VDD 电容器,它会在偏置电源上产生高频噪声滤波器。 它还充当当前限制元素。 如果偏置导轨上存在短路,电阻器将打开并防止进一步损坏。  

    此致,

    莱斯利