This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电电流只能达到1.7 A

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088210/bq25606-charging-current-can-only-reach-1-7-a

部件号:BQ25606

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

设备只能充电1.7 A,当电池放电时,恒定电流只能持续10分钟。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,  

    该设备应该能够充电至3 A。客户需要的充电电流是多少?他们用于设置充电电流的 R_ICHG 的值是多少?

    多种因素可能导致充电电流低于设定的值。 请客户提供操作波形,如 VBUS,VBAT,Vsys,ISYS,IBAT, 统计数据,以便我们更好地诊断正在发生的情况。  

    此致,

    加勒特