This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.043万-Q1:输出上的行为过压

Guru**** 2538280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089530/tps560430-q1-behaviour-overvoltage-on-output

部件号:TPS56.043万-Q1

您好,TI团队:

我正在 使用TPS5640生成5V@200mA的10V输入电压。 现在,我尝试了解连接输出时会发生什么情况:

1)通过对地短路

2)通过对电源电压短路(如16V)。

我从DS中了解到,在第1点)过流保护将确保不会发生损坏。 但在案例2中。)行为如何?  自由旋转时,上部MOSFET是否会关闭,下部MOSFET是否会打开?

巴西

优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是,我们没有关于此特定设备的有关将输出短路到输入的特定信息。

    如您所述,当输出对地短路时,电流限制将保护设备。   

    通常,当输出短接到外部电源时,设备应进入PFM模式并停止切换。   

    此外,在输出对外部电源短路时,不得违反调节器的绝对最大规格。

    具体而言,必须超过FB引脚的绝对最大额定值。  

    此外,如果输出上的电压高于输入电压,则会有大量不受控制的电流从流出

    通过HS FET的主体二极管输出,可能会导致损坏。

    同样,此行为尚未针对此特定调节器进行测试,客户最好在工作台上测试此情况

    使用EVM。