This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.0124万A:问题

Guru**** 2530660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083227/ucd90124a-questions

部件号:UCD9.0124万A

您好,专家,

我想就UCD9.0124万A向您咨询一些问题。

1.您是否可以帮助我查看UCD9.0124万A的客户设置,特别是“欠警告”,“故障”,“电源正常接通”,“电源正常断开”的指导? 问题是每次通电时,GUI都会显示UV,OV故障,而且在每个导轨上,即使测得的电压正常。  

2.A一旦UCD出现任何故障并发出输出警报,将显示未知的i2c设备地址0xC,主机可以读取该地址。 这是由UCD引起的,因为如果删除UCD,主机将不会获得未知的0xC设备。 客户也尝试忽略故障响应,但没有帮助。   

2.b如果客户清除所有故障并提取i2c,GUI将显示“Invalid Command”(无效命令)状态和更多错误(以高字节表示)。 这可能是主机写/读格式不正确吗?   

客户测量了SMBus波形,它应该符合SMBusv 1.1 规范协议。 请帮助澄清。  

3. Rail1始终显示OTP。 OT FAULT (OT故障)和OT WARN (OT警告)设置为120C和100C,但故障在17C时刚刚出现。  

UCD9.0124万A配置xml: e2e.ti.com/.../UCD9.0124万A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project_5F00_20220105.xml</s>4000 2022.0105万

此致,

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan

    请看我的评论

    1.这些是存储在NVM中的故障日志,除非客户清除它们,否则它们将保留。客户可以清除它们。

    2.A 0xC是由SMBus:警报响应地址定义的保留地址。当警报引脚低时,它处于活动状态。

    2.b命令无效意味着主机发送不受支持的命令。 有关  所有支持的命令,请访问www.ti.com/.../slvu352。  

    3.请参阅第1号。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe

    我是Alpha RD。

    1.但是我们想知道如何解决刚开始出现的UV,OV和OT问题,这些问题只在开机时出现,并显示在每个电源滑轨上,如图1所示,但 我所有的电源滑轨 都很好,所以我认为它只是设置,问题, 过故障 和过警告设置5 % 和8 % 来自输出,在警告和故障设置下- 5 % 和- 8 % 来自输出,电源良好接通 和电源 良好关闭设置 - 5 % 和- 8 % 和   rail1始终显示OTP。 OT FAULT和OT WARN设置为120C和100C,但故障是在17C时才出现的。所以,我认为TOTAL是weir,我已经忽略了UV和OV的故障响应设置,但存在相同的问题,是否使用此功能?

    2. 按下GUI上的CLEAR FAULT (清除故障)按钮后,0XC会消失,但当再次读取I2C时,它会再次显示 地址0XC,这是主机不支持命令的平均原因,但实际状态是 Alert Response is real clear (警报响应非常清晰)。 如果主机支持命令0XC 在再次读取时不显示?

    作者:Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.请擦除故障日志,查看故障日志是否在重置后恢复。 故障日志与故障响应无关。 忽略故障并不意味着未记录故障。

    2.请从客户的I2C地址表中排除0xC地址,因为这是一个保留地址。 0XC是设备的地址,而不是命令。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe

    Yihe说:

    9.0124万 /4011518#4011518"]</s>401.1518万 401.1518万

    1.请擦除故障日志,查看故障日志是否在重置后恢复。 故障日志与故障响应无关。 忽略故障并不意味着未记录故障。

    2.请从客户的I2C地址表中排除0xC地址,因为这是一个保留地址。 0XC是设备的地址,而不是命令。

    [/引述]

    关于反馈1:是,故障日志在重置后恢复。

    关于反馈1:但仅在警报响应时显示,如果不是警报,则不应显示此地址,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    请允许我进一步澄清我们的问题:

    问题是实际电压正常,但UCD仍报告UV和OV故障。 即使客户已清除,故障也会再次显示POR。 所以我们认为我们的UV/OV设置可能有问题。 监护电压为1.8V,设定点如下。 您能否回顾并告知可能的原因?  

    #3.与#1相同,实际温度良好,但不知道为什么UCD总是报告OTP。  即使客户已清除,故障也会再次显示POR。  

    此致,

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    清除故障与清除故障日志不同。 请参阅突出显示的部分

    如果故障日志已清除,但在重启后返回。这意味着开机时会出现一些峰值。请在系统开机时进行波形

    对于OT故障,您将增益设置为100C/V。这意味着,如果特定监视器针脚上有1V电压,我们将报告100C。 请检查监视器针脚上的电压。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe

    我们将测量  并建议紫外光和OV如何设置 Vout的百分比?每个人的设置多常见?紫外和OV同时发生的百分比是如何从我认为它是weir的状态显示出来的?是否有 任何合理的解释?

    2.我可以将增益设置 为0C/V吗,我不知道此设置的实际用途,但只有Rail1 12V具有,其他的监视器引脚 具有1V和3.3V,并且肯定大于1V,不显示OTP。  因此,我认为从您的反馈中看,这是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可能理解发生了什么。

    您的设计中是否有电压过低的电路? 基本上,您需要1.2mF的电压保护罩。 否则,您必须禁用此功能。

    此致

    Yihe