This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 珀耳帖模块控制电路

Guru**** 2638335 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085178/peltier-module-control-circuit

主题中讨论的其他部件:DRV592

大家好,

我们正在处理一个小珀耳帖模块控制电路:3.8V max - 2Amax - 1.6Ohm

通过运行一些实验室测试,我们在工作参数方面实现了折衷,最大电流为800mA (hich对于我们的应用来说足够了)。由于这将 由蓄电池供电,因此必须限制驱动电流。

浏览此应用说明: SLUA979A,恒定电流可能比PWM驱动更有效  

基于此: [FAQ]在驱动热电冷却(TEC)元件或珀耳帖装置时应考虑哪些电机驱动器?在这种应用中有一些很好的驱动程序。我的问题是有的超出了我的要求范围(3V - 0.8A),有的缺货。

如果您能推荐与此应用程序兼容的任何零件号/应用说明,我将不胜感激

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于低电压操作,请考虑DRV59x系列器件。   

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ryan的反馈。

    我已经检查了DRV592。

    是否有方法在不需要外部感应电路进入MCU的ADC的情况下进行内部电流控制?

    是否必须通过控制输出电压来控制电流(在PWM占空比上播放)?

    此特定部件是否有SPICE模型或类似模型?


    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我们没有这样的设备。  回路必须在外部闭合,并且您是正确的...PWM占空比已调整。

    对于SPICE模型,您可以在以下页面请求一个。  向下滚动并按请求按钮。

    https://www.ti.com/product/DRV592

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已请求并下载了用于TI的PSpice,但不幸的是,DRV592在其中不可用。

    是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持这些设备,但在很多情况下,我们没有适用于所有设备的型号。  对此造成的不便,我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV592_5F00_TEC_5F00_control_5F00_Isense.rarThankYou Ryan,感谢您的支持。

    请提出几个问题。

    -AVDD和PVDD是否可以使用不同的电压? 如果是,VIH/VIL阈值是否与AVDD不相关?

    -对于过流故障,设备是完全关闭还是仅进入HiZ模式(2kOohm下拉)?

    -对于欠压保护,根据描述,当电源电压低于2.8V时会触发欠压保护,我是否仍然能够使用2.8V的边界电源电压,或者我最好留下一些空间(也许是3V)

    另外,请您查看所连接的电路吗? 我曾尝试模拟DRV592的功能行为, 如果您能确认或拒绝功能相似性(因为我的客户正在请求模拟POC),我将不胜感激。

    激活的滤清器部分仍需要一些调整。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于我不支持此设备,我将转到支持此设备的团队。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yad,

    我的团队将在星期二之前提出并回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我402.0313万我可以402.0313万可以为AVDD和PVDD使用不同的电压吗? 如果是,VIH/VIL阈值是否与AVDD相关?[/QUOT]

    AVDD和PVDD可以是2.8 至5.5V之间的任何电压,可以使用不同的电源电压。VIH,VIL阈值不会随AVDD而变化

    对于402.0313万对于过402.0313万过流故障,设备是完全关闭还是仅进入HiZ模式(2kOohm下拉)?

    有关过电流事件行为的最佳说明,请参阅D/S的第10页 过电流事件将导致输出在3-5us的情况下转到Hi-Z,然后设备重置

    '当输出电流超过4安培时,报告过电流故障。 µs到该 µs后,将设置过流故障,输出将进入高阻抗状态,持续约3 μ A至5 μ A (500 kHz操作)。 3 µs至5 µs后,输出将重新启用。 如果过流状态已结束,则故障将被清除,设备将恢复正常操作。 如果过流条件仍然存在,则重复上述序列。"  

    对于402.0313万对于欠402.0313万欠压保护,根据描述,当电源电压低于2.8V时,我是否仍能使用2.8V或更好的供电电压(报价2.8V)

    如果担心电源电压有较大的波纹,则建议在此设备的推荐工作区域内使用2.8V电压,则最好留出一些空间(例如3V)。

    我不确定如何打开.asc文件类型。 如果我在哪里查看原理图,我会将其与D/S第8页上的典型应用电路进行比较

    此致,

    亚瑟

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Arthur提供清晰的反馈。

    我所附的.asc文件是DRV592功能行为的Ltspice模拟尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Arthur的反馈是否回答了您的问题? 如果不是,请澄清仍不清楚的地方并提供正确的示意图(而不是.asc文件)吗?

    谢谢!

    Jeff