主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO
大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

问题:在学习周期中,它无法进入充电模式。 您能否帮助您了解原因是什么? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Cherry,
除了Alex提到的内容之外:
DSG电流阈值和Chg电流阈值是仪表用于切换模式的参数。 如果他们没有检测到模式更改,则很可能没有为其应用程序正确配置这些设置。 切换模式还会延迟Chg Relax Time (Chg放松时间)和DSG Relax Time (DSG放松时间)。
从图像上看,它似乎正在检测模式更改。
此致,
Wyatt Keller
Alex和Wyatt您好,
感谢你的帮助。
Chg驰豫时间和DSG驰豫时间默认设置为60秒,DSG电流阈值和Chg电流阈值是大于退出电流阈值的电流值。 如何配置?
下面是.gg文件:
Mon Mar 21 14:36:43 CST 2022 Device Version Info = 0426_2_02 BQZ Device Name = bq27426G1 BQZ Firmware Version = 2_02 Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus 1,2022-03-21 14:36:49,5.330,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,1099,SUCCESS 2,2022-03-21 14:36:53,9.699,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS 3,2022-03-21 14:36:57,13.755,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,826,SUCCESS 4,2022-03-21 14:37:01,17.858,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS 5,2022-03-21 14:37:05,21.913,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 6,2022-03-21 14:37:09,25.970,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS 7,2022-03-21 14:37:14,30.026,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,814,SUCCESS 8,2022-03-21 14:37:18,34.112,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 9,2022-03-21 14:37:23,39.651,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,889,SUCCESS 10,2022-03-21 14:37:27,43.847,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 11,2022-03-21 14:37:31,47.951,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,825,SUCCESS 12,2022-03-21 14:37:36,52.116,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS 13,2022-03-21 14:37:43,59.166,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 14,2022-03-21 14:37:47,63.238,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 15,2022-03-21 14:37:51,67.294,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS 16,2022-03-21 14:37:55,71.351,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 17,2022-03-21 14:37:59,75.437,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 18,2022-03-21 14:38:03,79.493,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS 19,2022-03-21 14:38:07,83.580,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS 20,2022-03-21 14:38:11,87.652,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,813,SUCCESS 21,2022-03-21 14:38:15,91.708,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,827,SUCCESS 22,2022-03-21 14:38:19,95.780,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,812,SUCCESS 23,2022-03-21 14:38:23,99.851,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS 24,2022-03-21 14:38:27,103.938,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,
谢谢,此致,
樱桃
您好,Wyatt:
60402.3361万 60秒内您需要以超过150mA的电流充电[/报价]它们的电荷电流有多大意义?
[quote userid="41.0823万" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/108.4695万/bq27426-cannot -enter-enter-charge2.7426万 -enter-enter-charge mode/40.2336万#4023361">应402.3361万应捕获整个周期的日志
从校准开始导出日志信息,还是在无法进入充电模式之前不导出日志信息?
Tue Mar 22 17:06:32 CST 2022 Device Version Info = 0426_2_02 BQZ Device Name = bq27426G1 BQZ Firmware Version = 2_02 Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus 1,2022-03-22 17:06:36,4.055,0x0000,0x008C,37.15,3621,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5942,17689,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-136,128,1274,16023,820,SUCCESS 2,2022-03-22 17:06:40,8.016,0x0000,0x008C,37.15,3626,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5950,17665,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-134,126,1274,16023,806,SUCCESS 3,2022-03-22 17:06:44,12.016,0x0000,0x008C,37.25,3628,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5954,17652,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-133,125,1274,16023,815,SUCCESS 4,2022-03-22 17:06:48,16.016,0x0000,0x008C,37.25,3244,0x014E,15,1281,0,1266,174,1340,564,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,808,SUCCESS 5,2022-03-22 17:06:52,20.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,820,SUCCESS 6,2022-03-22 17:06:56,24.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS 7,2022-03-22 17:07:00,28.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS 8,2022-03-22 17:07:04,32.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,815,SUCCESS 9,2022-03-22 17:07:08,36.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,810,SUCCESS 10,2022-03-22 17:07:12,40.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS 11,2022-03-22 17:07:16,44.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,812,SUCCESS 12,2022-03-22 17:07:20,48.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS 13,2022-03-22 17:07:24,52.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,816,SUCCESS 14,2022-03-22 17:07:28,56.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,824,SUCCESS 15,2022-03-22 17:07:32,60.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS 16,2022-03-22 17:07:36,64.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,842,SUCCESS 17,2022-03-22 17:07:40,68.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,805,SUCCESS 18,2022-03-22 17:07:44,72.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS


谢谢,此致,
樱桃