This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7426万:无法进入充电模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084695/bq27426-cannot-enter-into-charge-mode

部件号:BQ2.7426万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

问题:在学习周期中,它无法进入充电模式。 您能否帮助您了解原因是什么? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    根据此图,客户似乎已将蓄电池放电,但学习周期工具仍希望确保其放电,然后再继续下一步。 他们能否施加负载,使其达到端接电压以推动流程? 放松后,应切换至CHG模式。 他们是否已经这样做了,但却被卡住了? 如果是这样,最好有一个日志文件和.gg来了解原因。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    除了Alex提到的内容之外:

    DSG电流阈值和Chg电流阈值是仪表用于切换模式的参数。 如果他们没有检测到模式更改,则很可能没有为其应用程序正确配置这些设置。 切换模式还会延迟Chg Relax Time (Chg放松时间)和DSG Relax Time (DSG放松时间)。

    从图像上看,它似乎正在检测模式更改。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex和Wyatt您好,

    感谢你的帮助。

    Chg驰豫时间和DSG驰豫时间默认设置为60秒,DSG电流阈值和Chg电流阈值是大于退出电流阈值的电流值。 如何配置?  

    下面是.gg文件:

    https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/24/bq2.7426万.gg.csv

    Mon Mar 21 14:36:43 CST 2022
    
    Device Version Info = 0426_2_02
    BQZ Device Name = bq27426G1
    BQZ Firmware Version = 2_02
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2022-03-21 14:36:49,5.330,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,1099,SUCCESS
    2,2022-03-21 14:36:53,9.699,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    3,2022-03-21 14:36:57,13.755,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,826,SUCCESS
    4,2022-03-21 14:37:01,17.858,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    5,2022-03-21 14:37:05,21.913,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    6,2022-03-21 14:37:09,25.970,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    7,2022-03-21 14:37:14,30.026,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,814,SUCCESS
    8,2022-03-21 14:37:18,34.112,0x0202,0x009C,30.05,3412,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    9,2022-03-21 14:37:23,39.651,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,889,SUCCESS
    10,2022-03-21 14:37:27,43.847,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    11,2022-03-21 14:37:31,47.951,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,825,SUCCESS
    12,2022-03-21 14:37:36,52.116,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    13,2022-03-21 14:37:43,59.166,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    14,2022-03-21 14:37:47,63.238,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    15,2022-03-21 14:37:51,67.294,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    16,2022-03-21 14:37:55,71.351,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    17,2022-03-21 14:37:59,75.437,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    18,2022-03-21 14:38:03,79.493,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,811,SUCCESS
    19,2022-03-21 14:38:07,83.580,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,810,SUCCESS
    20,2022-03-21 14:38:11,87.652,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,813,SUCCESS
    21,2022-03-21 14:38:15,91.708,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,827,SUCCESS
    22,2022-03-21 14:38:19,95.780,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,812,SUCCESS
    23,2022-03-21 14:38:23,99.851,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,16039,608,74,0,7535,16191,809,SUCCESS
    24,2022-03-21 14:38:27,103.938,0x0202,0x009C,30.05,3413,0x01CE,86,7621,74,7609,0,8000,0,16039,1,30.05,99,0,3413,-1,74,74,7609,7609,1,

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    您的充电电流阈值似乎设置为约150mA,因此您需要在超过150mA的情况下充电60秒才能进入充电模式。 日志看起来不是实际充电,应捕获整个周期的日志,以便我们可以查看模式转换。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    60402.3361万 60秒内您需要以超过150mA的电流充电[/报价]

    它们的电荷电流有多大意义?

    [quote userid="41.0823万" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/108.4695万/bq27426-cannot -enter-enter-charge2.7426万 -enter-enter-charge mode/40.2336万#4023361">应402.3361万应捕获整个周期的日志

    从校准开始导出日志信息,还是在无法进入充电模式之前不导出日志信息?

    Tue Mar 22 17:06:32 CST 2022
    
    Device Version Info = 0426_2_02
    BQZ Device Name = bq27426G1
    BQZ Firmware Version = 2_02
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,CtrlStatus,Temperature,Voltage,Flags,NomAvailCap,FullAvailCap,RemCap,FullChgCap,AvgCurrent,Qmax,AvgPower,Present DOD,StateOfChg,Int Temp,SOH,OCVCurrent,OCVVoltage,SimultCurrent,RemCap UnFlt,RemCap Flt,FullChgCap UnFlt,FullChgCap Flt,True StateOfChg,DOD0,DOD at EOC,True RemCap,Passed Charge,Qstart,DOD_Final,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2022-03-22 17:06:36,4.055,0x0000,0x008C,37.15,3621,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5942,17689,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-136,128,1274,16023,820,SUCCESS
    2,2022-03-22 17:06:40,8.016,0x0000,0x008C,37.15,3626,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5950,17665,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-134,126,1274,16023,806,SUCCESS
    3,2022-03-22 17:06:44,12.016,0x0000,0x008C,37.25,3628,0x014E,15,1281,0,1266,1641,1340,5954,17652,0,37.15,94,-1,3311,1641,0,0,1266,1266,0,16124,544,-133,125,1274,16023,815,SUCCESS
    4,2022-03-22 17:06:48,16.016,0x0000,0x008C,37.25,3244,0x014E,15,1281,0,1266,174,1340,564,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,808,SUCCESS
    5,2022-03-22 17:06:52,20.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,820,SUCCESS
    6,2022-03-22 17:06:56,24.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS
    7,2022-03-22 17:07:00,28.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS
    8,2022-03-22 17:07:04,32.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,815,SUCCESS
    9,2022-03-22 17:07:08,36.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,810,SUCCESS
    10,2022-03-22 17:07:12,40.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS
    11,2022-03-22 17:07:16,44.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,812,SUCCESS
    12,2022-03-22 17:07:20,48.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,899,SUCCESS
    13,2022-03-22 17:07:24,52.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,816,SUCCESS
    14,2022-03-22 17:07:28,56.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,824,SUCCESS
    15,2022-03-22 17:07:32,60.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,801,SUCCESS
    16,2022-03-22 17:07:36,64.016,0x0000,0x009C,37.05,3228,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,37.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,842,SUCCESS
    17,2022-03-22 17:07:40,68.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,805,SUCCESS
    18,2022-03-22 17:07:44,72.016,0x0000,0x009C,33.05,3202,0x014E,15,1281,0,1266,0,1340,0,17628,0,33.05,94,-1,3311,0,0,0,1266,1266,0,16124,544,-131,123,1274,16023,813,SUCCESS

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我不理解主要问题是什么,他们是否尝试进行校准并遇到问题? 或者他们是否尝试执行学习循环,仪表将不会切换模式?

    校准应在学习周期之前完成,以便我们获得准确的测量结果。 我们不需要校准日志。

    我们需要查看的日志是当他们从Relax开始充电,然后停止充电以查看我们是否正在更改模式时,但第一步是校准。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    谢谢,请让我澄清一下:

    主要问题是在执行学习周期时,无法进入充电模式。

    以上上传的日志在解除后。 硬件侧有1.6 A为蓄电池充电。 但是,BQSTUDIO电池学习界面不显示充电界面。 您可以帮您检查一下吗?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    查看之前共享的日志,我可以在标志寄存器中看到DSG位已清除,因此仪表正在进入充电模式。 实际上,它在CHG模式下的停留时间比发送的第一个日志要长。

    他们是否只是在寻找bqStudio无法识别CHG状态的原因? 因为仪表看起来像是处于CHG模式。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我402.6217万我可以在报价寄存器中看到DSG位已清除,因此仪表正在进入充电模式。[/]

    意味着DSG位被清除,表示仪表已进入充电模式? 只有 bqStudio 能够识别CHG状态? 那么如何进行操作呢?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我只是想确认他们所需的操作及其相关内容,以便我可以向团队中更了解bqStudio的其他人推荐。

    现在,仪表似乎正在进入充电模式。 您能否共享完整的充电和放电周期,以便我们可以看到模式转换?  

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    电池培训周期成功后,需要导出哪些文件?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    GM.FS可导出并用于在学习后将所学信息和配置上传到新仪表。

    此致,

    Wyatt Keller