This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:如何处理Dim信号

Guru**** 2390855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089416/lm3421-how-to-deal-with-dim-signal

部件号:LM3421

LM3421降压应用是否有EVM?

如果我只使用PWM控制,如何处理Dim信号?

我们的LED电压为7.3V,电流为16A,LM3421是否适合我们的LED?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM3421是一款控制器,因此理论上可以满足您的要求。  但是,对于这样的高功率输出,选择外部组件以及热量管理将非常重要。   

    有关PWM调光,请参阅数据表的8.3 12部分。  遗憾的是,我们没有LM3421的降压评估板。  

    谢谢Tuan