This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652.1855万:电源管理论坛

Guru**** 2515345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088586/tps6521855-power-management-forum

部件号:TPS652.1855万
主题中讨论的其他部件:TPS6.591万ALP8733

大家好,

AM335x PMIC (TPS6.591万A)的功能允许在开机时自动启动PMIC,而无需切换软开关(VMBHI_IT_MSK=0)。

我的客户希望实施与AM64x PMIC (TPS652.1855万+ LP87.3345万)类似的功能。
您是否有任何想法或解决方案来实现  AM64x PMIC的此功能?
我的客户希望软件可配置解决方案以及TPS6.591万A。

此致,
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    感谢您使用E2E! 只是为了确保我理解前面消息中的问题,客户希望在 连接电源时自动启用PMIC? 如果是这种情况,他们只需将TPS652.1855万的PWR_EN引脚连接到为PMIC供电的预调节器的电源状态。  

    我还想强调,我们当前用于为AM64x处理器供电的2-PMIC解决方案包括TPS652.1855万 + LP87.3364万。 下面列出的技术文档提供了有关连接和设备设置的更多详细信息。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda-San,

    感谢您的建议。

    但我的客户坚持使用TPS6.591万A等软件可配置解决方案

    你有什么想法吗?

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    TPS652.1855万和 TPS6.591万A是两种不同的PMIC。  对于TPS652.1855万,需要客户切换使能引脚。 PMIC处于活动状态后,客户可以使用enable1 / ENABLE2寄存器手动启用或禁用滑轨。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda-San,

    好的,理解。

    我的客户决定添加DIP开关以控制 PWR_EN。

    我的客户评论说,如果能够启用软件可配置的自动开机功能,他们可以节省服务和额外组件成本。

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh,

    感谢您告知我们有关此PMIC启用/禁用功能的客户反馈。 有关如何从不同状态执行通电顺序的更多详细信息,请参阅数据表的"通电顺序"部分。 "操作模式图"还显示了可使PMIC从一种状态过渡到另一种状态的不同条件。  

    谢谢!

    Brenda