This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用USB-C为锂离子电池提供快速充电解决方案

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089406/fast-charging-solution-for-li-ion-battery-using-usb-c

主题:TPS2.575万中讨论的其他部件

尊敬的先生

我们需要为  1000mAh锂离子电池设计快速充电解决方案(随附数据表)

如果您可以推荐最佳充电芯片,从而通过 USB-C实现快速充电,请不胜感激

此致

埃利亚斯


e2e.ti.com/.../LPHD742.5048万-1000mAh.pdf</s>1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    您希望支持的总系统负载和充电电流是多少?

    如果您要使用USB-PD协议,我们建议使用TPS2.575万和...

    • 如果您正在设计45 W及以下的电池供电系统,请考虑 BQ2.5792万  BQ2.579万
    • 如果您正在设计45 W及以上的电池供电系统,请考虑 BQ2.5731万

    您是否需要OTG功能? 您打算为该电池使用哪种类型的电源? 您能否为我提供有关您的系统设置的更多信息?

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。