This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:蓄电池放电至低电压后出现异常行为

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089510/bq78350-r1-weird-behaviour-after-battery-discharges-to-low-voltages

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ7.694万

您好,  

我有一个10S4P电池,一段时间没有使用。 电池已放电至14V (假定为42V满电),当我使用bqstudio进行检查时,它没有响应,不接受充电,也不允许放电。  

e2e.ti.com/.../golden_5F00_file_5F00_batterie_5F00_403.gg.csv

PS:bq7.694万在TS2和TS3上没有电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aymen:

    您的放电FET将打开,因为您存在欠压故障,因此不允许放电。 屏幕显示设备正在预充电(PCHG位高)。 有关如何进行预充电的说明,请参阅TRM中的第5章。 您的硬件中是否有预充电电路?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下。  

    谢谢