This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:蓄电池充电系统

Guru**** 2549260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50, BQ4050, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086806/bq34110-battery-charging-system

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:BQ2.571万BQ2.573万,, BQ40Z80BQ40Z50BQ4050BQ28Z610

大家晚上好。

我目前处于研究阶段,稍后将实施蓄电池充电系统(适用于蓄电池很少放电的应用)。

电池组为PBA。

首先,我希望使用电池 充电控制器BQ2.571万 (SMBus)或BQ2.573万 (I2C)。

主要的想法是使用微控制器(可以是esp32)来监控蓄电池的状态,因此有必要使用燃油表,或者充电器本身负责监控充电参数

使用bq3.411万作为连接到电池充电器控制器的电池电量监测器是否正确? 还有其他建议吗?

提前感谢,希望您能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    是的,这是适用于使用铅酸的很少放电的应用场合的正确仪表。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,在这方面出现了一系列的疑问,如果你能回答这些问题,我将非常感激:
    1您是否可以进行智能电池系统配置,以便在MCU翻动时自动工作?
    2能否从MCU读取仪表参数?
    3在更改其容量时,您是否可以修改充电器覆盖寄存器的参数?
    4在这种情况下,BQ3.411万是i2c,它将通过它加载BQ2.573万加载器中的参数,还可以通过MCU读取和覆盖参数(是否有嵌入式系统的库?,例如RTOS)
    5在执行Figure 1.1 配置的情况下,是否需要初始配置才能使系统开始工作? (请记住电池的化学成分是铅酸)

    提前感谢

    www.ti.com/.../sluaaf8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    BQ3.411万不是SMBus设备,不具有保护或单个蜂窝监控功能。 BQ3.411万只是一个量表。

    您所指的应用说明适用于SMBus量规,如BQ40Z50,BQ4050,BQ40Z80等。唯一的例外是BQ28Z610,它可以配置为在广播模式下写入特定寄存器,但不遵循SBS指南。

    您需要一个MCU和另一个保护设备来正确监控和保护系统的电池。

    此致,

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,提前感谢!

    我正在考虑将bq2.573万 (i2c)接口whitch MCU用作充电器,

    我想问您,您推荐使用哪种电池表(密封胶酸12伏9安时)和哪种电池保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    我建议使用BQ3.411万进行铅酸测量。 要获得单独的保护,请访问我们的产品组合 :https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html

    我不确定我们是否有专为铅酸电池设计的防护装置。 您可以在论坛上单独发布一篇文章,要求专家提供电池保护器建议(将其中一个保护器链接)和电池保护器,以进一步帮助您。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wyatt Keller


    非常感谢您的建议,
    我只是在 www.ti.com/.../BQ3.411万EVM-796上查看 一下,我能获得该主板的项目(Altium文件)吗?

    此外,哪些组件是真正必需的,推荐的,哪些可以省略(我找到了bq2571x的此样式文档)

    e2e.ti.com/.../6712.BQ2571X_5F00_SchematicChecklist_5F00_CalculationTool.pdf</s>2571

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    我向您发送了一个朋友请求。

    我们没有必需或可选组件的列表,因为许多配置可根据所使用的功能进行调整。 EVM用户指南包含示例示意图。

    此致,

    Wyatt Keller