This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6403万:需要有关直流直流降压隔离转换器I/p 50-150V直流至输出12V 200W的参考设计帮助

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089325/ucc256403-need-help-with-reference-design-for-dc-dc-buck-isolated-converter-i-p-50-150v-dc-to-o-p-12v-200w

部件号:UCC25.6403万
主题中讨论的其他部件:LM5036PMP4.05万

尊敬的E2E支持团队:

 我希望创建新项目,我有2个要求

1.>需要有关直流直流降压隔离转换器输入电压范围从50-150V直流到输出12V 200W的参考设计方面的帮助   

2.> 需要有关直流直流降压隔离转换器输入电压范围从50-150V直流到输出24V 200W的参考设计方面的帮助   

 我 的输出需要最低84 % 的效率,并且还需要过压和过温保护,因此,如果 您可以帮助我获得相同或任何部件号,则可以进行任何参考设计。

我确实尝试使用了TI WEBench,它在  这里为我生成了一个参考设计链接。 这是否有效? 我写这篇文章的主要原因是,如果TI有任何评估卡或随时准备参考设计,那么这真的很有帮助,而不是从头开始尝试! 因为我的目标是最后期限<20天!

提前感谢! 非常期待您的回复!

此致,

 V. Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    PMP4.05万 是一种接近您的规格的设计。 半桥非常适合500W,基本上是一种双端隔离降压拓扑。 PMP4.05万是一个输出为12V,42A的半桥。与50V<VIN<60V的要求相比,输入稍窄,但我相信您可以修改变压器的回转比,这将是一个良好的起点。 LM5036是此设计中使用的双输出半桥PWM控制器,但您可能会考虑其它双输出TI PWM,这些PWM 在此处进行参数过滤

    由于您的输出电流较高,我还建议您考虑使用 电流倍增整流 器输出。 电流倍增器不使用值L的单输出电感器,而是使用两个较小的L/2 x 2电感器,还具有一些不错的优点,例如波纹电流消除和更好的热分布。电流倍增整流器可用于任何双端转换器(半桥,推拉,全桥, 相移全桥)。

    您可以使用 TI功率级设计 器并选择半桥拓扑,这将允许您使用功率级参数,以便更接近您的要求。

    选择PWM控制器后,您可以通过各种不同的方式感应电压和温度,并采取您设计所需的任何纠正措施(锁扣关闭,重新启动,非锁扣等)。

    此致,

    Steve M