This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2084万:软启动时间

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085356/tlv62084-soft-start-time

部件号:TLV6.2084万

大家好,  

只是想与您再次确认,当通过外部参数固定输出电压时,软启动时间是否可以更改。   

1号数据表提到其输出电压斜坡转换率是固定的,因此固定输出电压下的软启动时间不能更改,对吗?  

2号和内部软启动机制就像在Vref引脚上连接一个盖子一样,对吧?

谢谢。  

BRS

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    软启动时间由内部电路根据输出电压定义。 如果您要修改该参数,将会有一份应用报告,说明如何使用外部电路(电阻器,电容器和二极管)延长软启动时间。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf?ts=1647425758677&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    和  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt669/slyt669.pdf?ts=1647437207322 

    如果您继续使用此方法,我强烈建议您使用附加电路检查控制回路稳定性和电压调节。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,  

    感谢您的回复。  

    客户已添加电路并延长软启动时间。  

    我想了解一下如何测试 "使用附加电路控制回路稳定性和电压调节",如您所述。  

    #a. 为了获得环路稳定性,测试波标图和负载瞬态,对吗?  

    #b. 对于电压调节,测试负载调节和线路调节,对吗?  

    BRS

    给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您说得对。  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是否回答了您的问题? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果没有与此线程相关的其他问题。 我现在将关闭此线程。 如果对此有任何其他问题,请随时重新打开。

    谢谢!

    此致

    Sneha