This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万:何时可访问ADC以获得基本SoC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089260/bq25898-when-is-the-adc-accessible-for-basic-soc

部件号:BQ2.5898万

大家好,

我的客户希望使用BQ2.5898万上的ADC对其电池进行一些简单的SoC测量。 我从参考线程中了解到,当Vbatt降至最低设置(可设置为低至3V)以下时,不能使用ADC。  

是否有任何其他无法使用ADC的情况,或者在任何模式下都可以访问ADC (充电/放电/等)

最佳,

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,  

    如您所述,当处于仅电池模式且Vbat低于Sys_min设置时,ADC读数无效。 否则,ADC始终可用于监控关键参数。

    请参阅下图,查看在某些模式下哪些参数不受监控。  

    此致,

    Garrett