This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2869万:5V对于tps6.2869万 Vin,我可以使用I2C直接连接3.3V I2C总线(控制器)吗?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089226/tps62869-5v-for-tps62869-vin-can-i-use-i2c-to-connect-with-3-3v-i2c-bus-controller-directly

部件号:TPS6.2869万

我有一个问题,我对tps6.2869万 Vin使用5V, 我是否可以使用 tps6.2869万  I2C直接连接到3.3V I2C总线(控制器)? 或者我仍然需要一名级别的译员来联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我不确定我是否完全理解您的问题。  I2C逻辑高/低电平与输入电压无关。  您可以在5V输入电压下操作器件,并使用3.3V I2C电压电平。  这是否能回答您的问题?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我的意思是这样的连接:

    问题:1)是否安全? 2)是否正常工作或有任何问题?

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这没问题。  您是否看到(在D/S中等)某些迹象表明这不起作用?  如果是,也许我可以帮助解释其中的含义。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我只是在那里没有看到任何东西,所以我不确定。 如果这样可以,应用起来更简单,否则我需要添加级别翻译。

    谢谢!

    Steven