This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.286万:软启动

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088990/tps62860-soft-start

部件号:TPS6.286万

您好,

我要在 以下条件下使用TPS62.8601万YCHR器件:

VIN:4.5 -5.5V

输出电压:1V->0.15A

根据数据表,启动时的峰值电压为~1.14V

是否有使用更长软启动的选项? 在数据表中,我看到有一个选项,但我不知道如何使用它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS62.8601万YCHR 是非I2C版本,不能在此器件中调整软启动时间。  

    请将 TPS62.86万YCH与I2C一起使用,然后您可以设置电压斜坡速度位,从而调整软启动时间以减少输出电压过冲。

    请查看8.3 4和8.5 5部分。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要独立的降压转换器,因此无法使用i2c版本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    是否需要VSEL针脚? 应用程序所需的最大电流是多少?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的VIN为1.8V-5.5V,输出电压= 1V,最大电压为0.25A 它应该非常便宜和小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    您是否查看过 我们的TPS6280x系列?

    请查看数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6.2806万.pdf?

    它符合您的规格,但请确认负载瞬变过程中的电压过冲符合您的要求。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    他们还可以,但没有库存,我不能使用样品,因为我需要大量样品。

    在负载瞬变过程中,我的电压过速最大为1.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS62.8601万YCHR仅在库存中。

    您是否尝试过使用 不同的输出来模拟TPS62.8601万YCHR启动?

    什么是您可以接受的启动超调?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试过,但对我来说还不够好,这款DCDC非常接近目标设备,而且还需要去耦电容器。 此外,纹波对我也很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们的库存中没有满足您所有要求的备选方案。

    您是否打算从TI商店购买? 您需要的音量是多少?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以从TI商店购买。 关于数量,我们私下交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然... 请分享您的电子邮件ID,我将与您联系...

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于我们已将此讨论置于离线状态,我将继续讨论并结束此主题。 我希望您对此感到满意。

    此致,

    费宾