This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:不提供反向电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085952/lm2776-not-providing-inverted-voltage

部件号:LM2776

您好,

 

LM2776有问题,无法提供反向电压。 如果我们从外部电源为LM2776测试针脚施加负电压,则该部件开始提供反向电压。

有什么想法,问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您是否尝试过使用更低的输入电容(如10uF)?  

    2.应用是什么?

    LM2776的负载是多少? 在无负载和满载情况下是否相同?

    4.您是否正确检查了输入电源?

    5.还请分享 EN pin和Cly的范围图解。

    6.是否可以尝试换用新设备?

    7.有多少单位有相同的问题?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有任何更新要共享?

    此致,

    费宾