This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2262万:TPS 6.2262万输出错误

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083875/tps62262-tps-62262-wrong-output

部件号:TPS6.2262万

购买的TPS 6.2262万DRVT器件提供的输出电压错误,为1.8V DC,而不是1.2V DC

零件编码正确。 附上输出错误的部件的照片。 两个在印刷电路板上焊接,另一个从印刷电路板上脱焊。

发布照片,以便在批量验证部件标记。

印刷电路板或电路没有问题,因为其他批次的设备工作正常。

请检查并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    部件标记正确, 与 1.2V输出电压固定版本对应。

    您能否分享有关购买的更多信息? 您是否还有这些设备的购买标签?  

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是从印度的Stockist购买的。 我们也没有购买标签...抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    也可能存在 电感物理损坏(EIPD)。 它可能只是从外部看不到。

    是否可以发送用于故障分析的单元? 您可以通过您的分销商执行此操作。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望你能解决你的问题。 由于不活动,我将关闭此线程。

    此致,

    费宾