请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.2262万 购买的TPS 6.2262万DRVT器件提供的输出电压错误,为1.8V DC,而不是1.2V DC
零件编码正确。 附上输出错误的部件的照片。 两个在印刷电路板上焊接,另一个从印刷电路板上脱焊。
发布照片,以便在批量验证部件标记。
印刷电路板或电路没有问题,因为其他批次的设备工作正常。
请检查并恢复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
购买的TPS 6.2262万DRVT器件提供的输出电压错误,为1.8V DC,而不是1.2V DC
零件编码正确。 附上输出错误的部件的照片。 两个在印刷电路板上焊接,另一个从印刷电路板上脱焊。
发布照片,以便在批量验证部件标记。
印刷电路板或电路没有问题,因为其他批次的设备工作正常。
请检查并恢复。