This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:BQ2085部件和演示套件选择

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ2060A, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088691/bq2085-bq2085-part-and-demo-kit-selection

部件号:BQ2085
主题中讨论的其他部件: BQ2060ABQSTUDIOBQ40Z50BQ20Z70

您好,TI团队:

我们的初始设计采用BQ2060A BMS IC,现在希望在新零件BQ2085 BMS IC上转换设计。

您是否推荐相同的?

锂离子电池组:

电压:14.8V/4.8AH

手机配置:2P4S。

我们应该购买哪些硬件评估/演示套件/仿真软件才能使用它完成...  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq2085较旧,EVM不可用。 我建议您购买bq40z50 EVM并使用bq40z50。 它的软件是bqStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但很少关注:符合SBS 1.1 和SSOP封装....

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq40z50也符合SBS。 其他选项(比bq40z50更旧,比bq2085更新)是bq20zxx产品,如bq20z70

    使用此链接查看所有选项

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shirish,

    在线门户/数据表未提及 bq40z50的SBS兼容性。

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq40z50实现SBS标准(至少对于最广泛使用的命令)。 可能有几个命令不完全符合SBS规范,这也许就是为什么它不声称符合SBS规范的原因。

    请参阅5年前的此线程

    e2e.ti.com/.../bq40z50-r1-is-this-part-compliant-with-the-sbs-1-1-standard