This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:FA/SD浮动问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089026/lm3478q-q1-fa-sd-floating-issue

部件号:LM3478Q-Q1
在“线程:LM3478”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

感谢您的帮助!

我们的客户遇到FA/SD针脚设置问题。

如我所知,如果FA/SD将电阻接地,则该功能被设置为频率调整;否则,高拉信号(>1.3V)与断路有关。

在客户的应用中,过渡期间将有一段短暂的时间,这将使FA/SD引脚浮动。

它是否会影响电路?  

如果需要客户的LM3478的示意图,我将向其发送电子邮件,谢谢。

此致,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    建议不要在部件为powerd时让FA/SD引脚保持浮动。

    客户应遵循 数据表中描述的方法。

    图26显示 了如何在关闭模式下避免通过R_FA的高电流。

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,

    我想你误解了。

    开机过程中有很短的浮动时间(US级)。

    它是否会影响行为?

    谢谢。

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我确信我确实理解正确。 我并不是要说"让它浮动更长时间"。

    问题是,我在这里找不到任何人可以 肯定地告诉我 零件在哪个时间点会实际"读取"电阻值。
    因此,即使我从客户那里得到了准确的时间安排, 我也无法保证 它是否始终能稳定地工作。

    因此,建议遵循数据表中图26的原则。

    如果-在过渡期间-针脚将在短时间内断开连接,客户 仍会执行 某种切换。

    那么,为什么他们不能切换图26中所示的FETas呢?

    我不相信浮动销会损坏零件。 因此,如果没有其他方法,他们总是可以尝试使用真实硬件来尝试他们的概念。 但我们方面不能保证这在 任何条件下都能稳定地运作。

    此致,
    哈利