This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:欠压锁定和EN低电压不工作

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089214/tps630250-under-voltage-lockdown-and-en-low-not-working

部件号:TPS63.025万

您好,TI团队:

目前,我们在设计中使用此零件,在将输入引脚连接到蓄电池时,我们面临以下问题。

1.一旦蓄电池电压降至2V以下,就不会发生欠压锁定,即使在1.8V蓄电池电压下,我们也会获得1.6V的输出,而我们的电路不需要此输出

2.我们尝试使用分压器将EN引脚连接到输入引脚,在这种情况下,尽管EN引脚上的电压低于1.2V,但IC仍在运行。

目前,我们的蓄电池没有PCM,因此这对我们来说是一个重大问题。 请帮助我们,

下面是我们使用的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Mukhesh,

    UVLO的典型值为1.7V,因此,是的,当Vin大约为1.8V时,它将继续工作。

      如果您想通过EN分流此设备,您应将EN保持在低于0.4V的水平。在0.4 至1.2V之间,设备‘s状态不确定。

    当电池电量低于2V时,您认为如何添加PMOS FET以将EN降低为零。

    此致

    TAO