This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1032万:布局检查

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088734/tps61032-layout-check

部件号:TPS6.1032万

您好,

我正在设计一个新的主板,需要具有稳定的5V输出。 负载约为100 mA,峰值高达1.3 A,持续约10毫秒(铱9602模块)。 峰值期间的压降不应超过0.2 伏。

作为电源,我有一个锂离子电池,大部分时间都充满电(我有一个充电器IC)。

请问我的版面是否适合这类应用?

它是一个2层印刷电路板,顶部和底部都有GND。

转换器将使用MOSFET晶体管打开/关闭,晶体管将连接到EN引脚(可在布局图的底部看到)。

不使用LBI和LBO引脚,也不使用同步引脚(连接到中以禁用节能)。

C6和C7是具有低ESR的陶瓷输入盖,与C8相同。

C9是电解盖: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEE-FT1A152AP?qs=1Gb%2FpduDpOCg5B5B1I92vw%3D%3D

L1: cz.mouser.com/.../7.44771006亿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我明天检查。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    那会很好!

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    下面是我对PCB布局的评论:

    1.我看不到SW和GND之间的间隙,您可以再次检查吗?

    2.不建议将GND倒入SW和Vin之间的同一层。 您可以将其多边形剪切。

    3.不建议对PowerPAD和GND垫使用交叉铜。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    1.关于第一个问题,差距就在那里,图片看起来只是低质量。

    2.我把铜的浇注做得更大,现在可以吗?

    3.已更正(见上文)

    除了上面的注释之外,您认为现在布局是否看起来不错? 您认为上述应用程序是否可以正常工作?

    非常感谢您的时间! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我认为您的申请可以。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Bryce。 我现在将关闭该案例。