您好,
我正在设计一个新的主板,需要具有稳定的5V输出。 负载约为100 mA,峰值高达1.3 A,持续约10毫秒(铱9602模块)。 峰值期间的压降不应超过0.2 伏。
作为电源,我有一个锂离子电池,大部分时间都充满电(我有一个充电器IC)。
请问我的版面是否适合这类应用?
它是一个2层印刷电路板,顶部和底部都有GND。


转换器将使用MOSFET晶体管打开/关闭,晶体管将连接到EN引脚(可在布局图的底部看到)。
不使用LBI和LBO引脚,也不使用同步引脚(连接到中以禁用节能)。
C6和C7是具有低ESR的陶瓷输入盖,与C8相同。
C9是电解盖: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEE-FT1A152AP?qs=1Gb%2FpduDpOCg5B5B1I92vw%3D%3D